This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS2491

Other Parts Discussed in Thread: TPS2491, TPS2490

设计时一直不明白,prog管脚上的电压可编程启动功率控制,Vprog=Plim/10*Ilim, 但是Ilim是通过sense电阻来控制的,TPS2491是怎么知道这个电阻的大小的?Ilim=50mV/Rsense,sense上的电压超过50mV会触发过流保护,意思就是一定要过流才会触发功率保护?手册里说sense电阻可以不用短路,那怎么实现恒功率启动?而且这个Ilim必须大于实际工作电流,我的设计万一正常工作电流很大,那么这个Iinrush抑制又有什么意义?

  • Hi
    In addition to a programmable current limit, the TPS2490 monitors and limits the maximum power dissipation in
    the series pass device to maintain operating within the device Safe Operating Area (SOA). Either current limiting
    or power limiting for an extended period of time results in the shutdown of the series pass device. In this event,
    the TPS2490 will latch off while the TPS2491 will retry an infinite number of timer to recover after the fault is
    removed. Programmable EN circuit shuts down the TPS2490 when the system input voltage falls below the
    desired operating range.
    理解芯片的功能,建议多看一下datasheet,以及通过一些波形来加深理解。
  • 谢谢,看了你的引用,我还是不能明白。
    除了可编程的电流限制,芯片监测和限制串联通过器件的最大功率来保持器件工作在SOA以内。过流和过功率超过一定时间都会触发关闭串联的通过器件。
    这是我的翻译,可是我还是不明白tps2491是怎么检测电流大小的,你根本不知道我串联的电阻多大啊!
    在下愚笨,请指点,谢谢!
  • 你好,

    从正常理解来看,芯片读取采样电阻两端差分电压,从而实现限流的功能,实际限流值多少通过设计Rsense电阻值来调整。
  • 好像都没有明白我的意思。恒定功率控制通过检测MOSFET两端的电压和电流才可以吧,电压检测很好理解,但是电流呢?Rsense的大小芯片不知道,他只有等过流了(Rsense的电压超过阈值)才知道过流,但是实际电流是我们计算的,芯片不管电流多大,你只管采样电压过压就认为过流,至于这个电流是多少,芯片自己不知道。既然不知道电流他怎么控制恒定功率呢?Vprog的原理是啥?

  • 你好,

    芯片也不知道功率限制是多大,是通过限流值才知道,最终也是通过采样电阻上的电压才知道,和限流功能是一个道理。 

  • 谢谢你的回复。如果负载工作电流10A,限流电阻必须选择这个值以下,那么热插拔电流要大于10A,这样岂不是无法抑制上电瞬时大电流了。因为无法过流无法触发过功率保护。除非Vprog电压重新设定了过流的阈值,从50mV变成一个更低的。手册里没有描述清楚,不知道是不是这么理解。所以在设计上有很多困惑。

  • 你好,

    你的理解反了,限流电阻当然必须选择负载电流值以上了,不然还怎么限流?

  • 你说的对,我指的电阻的阻值,负载电流以上,电阻值越下。我后来想明白了:

    Vprog=Plim/10*Ilim

    Ilim=50mV/Rsense

    Plim=Iload*Vds=(Vsense/Rsense)*Vds

    可以一起联立得到:Vsense=(Vprog/Vds)*500mV

    芯片内部应该还存在一个功率比较器,工作时刻采样Vds的电压,因为也知道Vprog的电压,可以计算出一个Vsense电压,比如Vprog=0.5v,Vds=24v,此时Vsense=10.4mV,也就是说Rsense的采样电压超过10.4mV不用达到50mv就会触发过流保护,这个Vsense一直在变的,就像芯片的block diagram里面有一条很诡异的曲线,一开始是平的,因未Vds电压低,参考的是50mV的固定电压,后面Vds高,就是一条向下的双曲线了。

  • 你好,

    大致是这个思路。