这是一个输入为6-18V 输出为5V、电流为10A的电路,为什么加上几欧姆的负载以后输出电压就变为0,希望大家能帮忙解决下。谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
这是一个输入为6-18V 输出为5V、电流为10A的电路,为什么加上几欧姆的负载以后输出电压就变为0,希望大家能帮忙解决下。谢谢!
我是指所用的直流稳压源是否不能输出这么高的功率,导致稳压源功率保护。请问所用直流稳压源能输出多少功率,建议使用其他更大功率的稳压源做测试。看是否还是这个问题。
Hi
建议参照datasheet或者EVM板的参考图的layout,画PCB做成电源模块再测试。
开关电源对layout要求非常高,电路图没有问题,同时请确保电感饱和电流足够。
输出0V时候各点的波形呢?我建议你不要直接从空载跳变到比较大的负载,最好是先空载,然后带100欧姆负载,然后带50欧姆、10欧姆。。。这样逐渐加大负载,更容易发现问题。
谢谢你对见解!我用的电感的饱和电流为13A,用万能板搭接电路与理想的应该不会有那么大的差别。
1、仔细查看你的电路接法是否完全跟所给的电路一致,且参数正确无误?
2、在带再16.8K的时候,SS端波形什么样子?COMP端波形又是什么样子?
3、你的BOOST供电部分电压是否正常?
您用的功率管RDSon太大了,在线设计推荐的CSD16321Q5的RDSon只有2.6mohm。http://www.ti.com/product/csd16321q5
但是您用的CSD17308有11.8mohm。http://www.ti.com/product/csd17308q3
TPS40304是利用功率管上压降来判断是否过流的,如果选用过大RDSon的功率管就很容易触发过流保护。
建议可以数据手册重新选择合适的功率管和限流电阻。http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps40304.pdf
SS端正常工作应该是保持不变的,怎么可能不挺的启动呢?那应该是触发了保护,你按照前面提到的,看是否触发了过流保护。
不太明白您附图的意思,需要带60毫欧的负载?注意CSD17308Q3的最大连续电流与室温和散热有关,典型值是13A。
关于微分电路,R*C小于输出动态脉宽时间的1/10;关于补偿电路,稳定性的判据是:G.M. ≥ 6dB;P.M. ≥ 30°,根据开环的幅相曲线进行补偿
你好!
首先谢谢你的答案!请问是不是R*C越小越好?我用TI中的switchipro和webench软件按照同样的要求设计的电路中这两部分的R*C都不一样,能否给我讲详细点?我的邮箱:hwliang@mail.ahnu.edu.cn
谢谢!
output 电压与补偿电阻成正比,补偿的零点是为了抵消输出电容引起的极点,
output 电压与补偿电阻成正比,补偿的零点是为了抵消输出电容引起的极点,