你好,我为公司的新设计选择了两款TI的电源芯片,想麻烦您帮忙看看选型是否合适。
应用场景:
输入电压6v,输出电压37v。输出电压37v用作运算放大器的供电电压,运放通过和恒压源比较,产生多种不同的电压提供给CCD使用(3v,8v,..., 32v)。CCD功率在10mw以内。没有其他负载。芯片封装希望是SOT类型。
芯片选型:
目前选择的两款芯片分别是LM2733和LMR64010。
问题:
1. 这两款芯片标称输出电压范围都是大于37v,但用户手册没有明确指出输出37v时有什么要求,比如对输入电压的要求是什么,是否输出37v时要求的输入电压更高?
2. 如果这两款芯片都可以满足要求的话,哪款更适合上述的应用场景?设计过程中有什么需要特别注意的事项?
谢谢~