Hi Team:
在使用TPS7A49过程中有一个问题,前级输入为13V,输出要12V(系统输入为DC5V,使用升压芯片直接升压到12V因有噪声等问题,所以选择加一颗LDO,使前端升压到13V后再降压)。目前测试发现,起初输出一切正常,但用手触碰到芯片后输出会增大到14V,或者降压到0V,同时测试发现出Pin 6脚NR/SS与正常时不一样,异常芯片时为7V左右,正常时测试再1.6v左右。这种现象断电重新上电后恢复正常。如下是电路原理图,请帮忙看下是否有问题,哪方面原因会引起这种情况。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi Team:
在使用TPS7A49过程中有一个问题,前级输入为13V,输出要12V(系统输入为DC5V,使用升压芯片直接升压到12V因有噪声等问题,所以选择加一颗LDO,使前端升压到13V后再降压)。目前测试发现,起初输出一切正常,但用手触碰到芯片后输出会增大到14V,或者降压到0V,同时测试发现出Pin 6脚NR/SS与正常时不一样,异常芯片时为7V左右,正常时测试再1.6v左右。这种现象断电重新上电后恢复正常。如下是电路原理图,请帮忙看下是否有问题,哪方面原因会引起这种情况。
Hi
通电状态下用手膜芯片脚是禁忌,很多时候严重情况下是会烧掉的。
除了有ESD可能外,常见的还有增加寄生电容效应,或者引入噪声。
就现在的情况建议你将这个芯片更换掉,通电正常后就不要触摸了。
HI Johnsin:
用手触碰芯片这种情况知道是不允许的,但是在产线上生产时难免会有触碰到的情况,此时电压不稳定会升高,会对后端芯片造成损坏。其他芯片在通电时并未出现过这种现象,所以还是想了解一下什么外围器件是否匹配合适,以及原因什么影响的, 或者有没有什么保护措施。谢谢。
反馈电阻的阻值按比列减小可以增加抗干扰性