文档 和 疑问出处图 献上
其实我没有购置bq27520EVM,因为我们的开发板上面已经嵌入bq27520芯片,我用将带有bq芯片的开发板连接bqstudio,已经连接成功,但是文档的流程,我有几处疑问:
1. 2A-2H 说配置 Parameter Q&A ,是不是我只要配置这个,而不用配置Data Memory,
1. 因为没有购置bq27520EVM,我就是否能跳过3A-3F 这个步骤(见上图),因为这个步骤是说校准EVM。
2. 4A 步骤中,bqstudio是否自动识别电池, 我想知道识别和不识别的标志。
这样是否是表示能识别?如果没有被识别。文档说4B显示可用的化学文件,是在Chemistry选项中吗,如果是,我是要怎么快速选择正确的化学文件。
3. 5A-5B 步骤中, 第1步骤是想表达将一个电池放空到0V吗。第3步骤中说将电池充满电,是说我执行IT_ENABLE命令后,依旧连接着EV2300和qbstudio,在这样的环境下充满电,还是我可以直接拿一个充满电的新电池直接切换连接。 第5步骤中说检查UPDATE_STATUS的值,可实际我找不到UPDATE_STATUS 这个项,他是否表示IT_ENABLE命令之后的result,或者因为学习没有成功不会有显示,导致我找不到它,我要怎么才能看到它。
我是小白,请多多纳涵,感谢TI提供支持。