This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

手持设备中TYPEC接口充电/USB通讯方案咨询

Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D, BQ25792, TPS25750, TIDA-050047

大家好,项目上有个 TYPEC接口充电/USB通讯 需求如下,咨询设计方案:

1.手持设备,电池为锂电池2节或3节串联。产品空间稍大,芯片体积不限,尽量不考虑BGA封装;

2.TYPEC充电,需兼容市面上常见的PD、QC等等协议的手机/笔记本快充充电器、车载充电器、也需兼容以前的慢充充电器、并且能够根据充电器的输出功率调整合适的充电电压和电流;

3.可以和电脑进行USB2.0通讯;

(有点类似支持TYPEC充电的笔记本电脑内部的充放电管理/USB通讯的功能;手机的基本都是3.7V电池的,没法参考手机充电方案)

问题:

1.我们有升降压型的充电芯片BQ25703方案,以前的应用场景是使用确定的充电器,所以根据充电器的输出功率/电流,调整合适的固定的充电电流,没有问题。但是现在新的应用上需要适配不同输出功率的充电器,要考虑充电功率最大化,且不能超出充电器额定功率,不太明白需要怎样的接口芯片或者方案,去设置快充充电器输出5V、9V还是12V,还有怎样去检测充电器的输出电流能力,再去设置充电芯片的合适的充电电流。

2.看过赛普拉斯的TYPEC接口方案,有的芯片是有PD协议,但我自己学识不够,看不太懂,没有找到合适的方案。

3.在TI官网上看到“USB Type-C™ 控制器”、“USB PD 控制器”,感觉可能比较合适,两者有什么区别,分别有什么适用场景吗?

4.在论坛里看到有使用TPS65987D+BQ25703做TYPEC充电方案的,感觉和我的应用场景比较符合,参考设计是TIDA-01627,为啥现在已查不到此设计了?是有新方案代替了,还是涉及保密性所以删除了?

5.必须使用单片机去设置IIC寄存器才可以使用吗?TPS65987D芯片还需要烧写固件才能用吗?

以上,提前感谢!

  • 您好,关于USB TYPE -C和PD的区别请参考下面的视频。
    training.ti.com/usb-type-c-vs-usb-power-delivery-whats-difference
    关于TIDA-01627参考设计查到的信息如下:
    我们取消了此参考设计,因为它不再适合我们的设备。 我们正在创建一个新的参考设计,以更好地与我们的功能保持一致。
    TPS65987D芯片的使用请参考评估板的用户手册。
    www.ti.com.cn/.../slvubo9a.pdf
  • 感谢回答。
    1.TYPE -C和PD区别看了,我们需要兼容15W以上的快充充电器,所以需要使用PD芯片。
    2.单独的芯片手册和评估板资料看过了,但是还不清楚充电芯片和接口芯片如何搭配工作的(具体描述见以下问题3),所以也没法做出完整方案,如果TIDA-01627无法参考的话,是否有其他类似的方案可参考呢,如TIDA-050047,BQ25792+TPS25750,是否适合我的应用场景呢?
    3.PD接口芯片可以通过IIC直接控制充电芯片设置充电参数?还是需要将PD接口芯片和充电芯片一起接到单片机,单片机对它们进行控制呢?批量之后PD接口芯片需要每台烧写固件吗?
  • 您好,可以使用TIDA-050047 ,不需要外部MCU,因为USB-PD控制器可以处理与电池充电器IC的I2C通信。
    关于PD的使用请参考评估板的用户手册。
    www.ti.com/.../slvuby2a.pdf