项目中使用BA24610对12.6V锂电池组充电,输入24V。因为不需要DPM功能,所以按照参数设计,将ACP和ACN引脚连接到了VCC(24V)。上电测试时,ACP和ACN处烧毁。更换芯片后把ACP和ACN从VCC断开,芯片正常工作,然后又将ACP和ACN连接到VCC,上电后又烧毁。请问是什么原因?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
项目中使用BA24610对12.6V锂电池组充电,输入24V。因为不需要DPM功能,所以按照参数设计,将ACP和ACN引脚连接到了VCC(24V)。上电测试时,ACP和ACN处烧毁。更换芯片后把ACP和ACN从VCC断开,芯片正常工作,然后又将ACP和ACN连接到VCC,上电后又烧毁。请问是什么原因?
TI服务“按原样”提供。TI以及内容的各个供应商和提供者均没有声明这些材料适用于任何目的,并且不对这些材料提供保证和条件,包括但不限于任何隐含的适销性、针对特定用途的适用性、所有权和不侵犯任何第三方知识产权的所有默示保证和条件。TI以及内容的各个供应商和提供者均没有声明这些材料适用于任何目的,并且不对这些材料提供保证和条件。无论明示或默示,TI都没有通过禁止反言或其他方式授予任何许可。使用本网站的信息可能需要第三方的许可或TI的许可。
本网站的内容可能包含或受制于特定的使用指南或限制。本网站内容的所有发布和使用均根据本网站的使用条款;使用该内容的第三方同意遵守任何限制或指南,并遵守本网站的使用条款。TI、内容的供应商和提供者有权在任何时候对内容和材料、其产品、程序和服务进行更正、删除、修改、提升、改进和其他改变,或移动或停止任何内容、产品、程序或服务,恕不另行通知。