LM25117 會導致輸入電源CC請教

Other Parts Discussed in Thread: LM25117, CSD18513Q5A

您好,

目前使用LM25117做24V轉5V/10A的電路,

當輸入24V/0.1A時,一開始電源供應器會是正常的CV模式,

大約30-40分鐘之後,電源供應器會跳成CC模式,24V變成約13V,

但是在輸出端的5V都是正常的,

剛剛嘗試使用輸入12V/0.1A,目前都還是正常的CV模式,

整體的電路設計都是採用WEBENCH所計算的參數,如下圖

其中僅有將M1的MOSFET改成與M2相同的CSD18513Q5A,

電感使用IHLP6767DZER4R7M11

(電感值4.7µH、額定電流18A、電流-飽和12A)

電流電阻使用PMR100HZPFU7L00 (7 mOhms/2W)

請教一下,目前這樣的問題,我應該朝哪個方向去DEBUG?謝謝!!

  • Hi
    工作中尝试确认一下电感是否发烫严重? 以及轻载下波形是否正常?
    另外建议换一个电源供应器看看效果? 或者确认一下功率限制以及电流限制。
  • 您好,

    謝謝您的回覆,

    再相同的電路板下,

    我嘗試了兩種不同電阻電容的匹配,

    目前異常算是能夠排除,

    只不過為何相同板子調整的阻值不同,

    這樣子後續我該以哪個為主作為調整的依據,

    還請給予專業的建議,感謝!!

    相關調整如下:

    板子一:

      Rcomp:56.2K (與建議設計相同)
      Rramp:100K (71.5k→100k)
           Css:0.015u (與建議設計相同)
    Ccomp1:680p (與建議設計相同)
    Ccomp2:68p (與建議設計相同)

    板子二:
    Rcomp:27K (56.2K→27K)
    Rramp:82K (71.5k→82k)
    Css:0.1u (0.015u→0.1u)
    Ccomp1:0.01u (680p→0.01u)
    Ccomp2:150p (68p→150p)

  • Hi

        我仍仍未是电源供应器的问题,一般是CV模式供电,跳到CC模式可能是保护掉了。