研发样机阶段未发现此问题,经过小批量发现概率性烧毁该芯片的pin4也就是SW pin。 对比规格书中的参考设计,电感选择是22uH,其他无大区别。 其中tps61170一路输出电压是24V,用常规boost电路;另一路也是tps61170,电路结构是buckboost, 输出是12V。 输入电压范围是6--14v。 请专家指导下,问题定位方向?可能是什么问题导致的?谢谢了
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
研发样机阶段未发现此问题,经过小批量发现概率性烧毁该芯片的pin4也就是SW pin。 对比规格书中的参考设计,电感选择是22uH,其他无大区别。 其中tps61170一路输出电压是24V,用常规boost电路;另一路也是tps61170,电路结构是buckboost, 输出是12V。 输入电压范围是6--14v。 请专家指导下,问题定位方向?可能是什么问题导致的?谢谢了
是的 都有烧毁芯片。测试时实际输入电压14V,其中24v输出负载大约10mA以内,12V大约100mA以内,都是射频器件。 又仔细核对了规格书,补偿电路的电阻和电容44.2k和47nf,与规格书偏差有点大。
Hi
电压电流都不是很高,是否更换芯片后就都正常?
找一块坏掉的板子测试启动波形?将输入,SW, 输出的波形传给我看一下?(主要看一下有没有不稳定的因素)
Hi
确认一下layout上Powerpad是否接GND良好?