This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TLV62569: 技术咨询

Part Number: TLV62569


你好,

    TLV62569通电后 ,过一会出现 EN信号电平掉到2V ,导致芯片工作不正常。

  • Hi

        EN是内部逻辑控制(类似或者就是比较器控制),并无上拉。如果你的EN是外给,你首先需要确认输入源电压是否异常(不接EN,看有没有掉下去的可能), 或者用电源供应器供电,看这个现象是否仍会出现?

       一般即便调到2V多也应该正常工作,因为EN的启动门槛是1.2V,  除非你将输入和EN连接到一起,而此时输入电压调到2.3V一下芯片就会欠压保护。这个时候你需要确认的是输入电源是否过载? 可以换电源供应器供电看看是否依旧会下降来判定输入源,同时看一下电源供应器的输入电流,是否大于你前级电源的最大输出电流。

        如果依旧有电压下跌,你可以大幅度降低TLV62569负载看看? 有可能是过载导致电感饱和,进而导致输入电流过大而拉低输入。

  • 你好,我这边也碰到这个问题,更严重一些,有的芯片EN管脚都低于0.8V了。你这边有什么后续发现吗?

  • HI

         外给EN的电压多少?或者你可以测试一下10kohm电阻上的压降来判定EN电流,一般这个电流是uA级别(几个uA), 如果大了,有电流流入,就会在10kohm电阻上有较大压降,这样就会造成EN电压偏低。说明EN脚损坏。

        造成EN脚损坏的原因,常见是过压。 另外注意一下时序,一般是先Vin后EN(可以同时),不建议先EN,后Vin,这样可能会损坏芯片。