This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] 为什么当 SYS 上有负载且电池不存在时,VSYS 无法正常启动(适用于 BQ25601、BQ25601D、BQ25606、BQ25611D、BQ25616、BQ25616J、BQ25618、BQ25619、BQ25600、BQ25600D 和 BQ25600C)

Other Parts Discussed in Thread: BQ25600, BQ25601, BQ25618, BQ25606, BQ25600D, BQ25616, BQ25619, BQ25601D, BQ25600C, BQ25611D

问:为什么当 SYS 上有负载且电池不存在时,VSYS 无法正常启动(适用于 BQ25601、BQ25601D、BQ25606、BQ25611D、BQ25616、BQ25616J、BQ25618、BQ25619、BQ25600、BQ25600D 和 BQ25600C)

  • 答:我们观察到,当 SYS 上有一些负载且电池不存在时,VSYS 无法正常启动。这适用于 BQ25601、BQ25601D、BQ25606、BQ25611D、BQ25616、BQ25616J、BQ25618、BQ25619、BQ25600、BQ25600D 和 BQ25600C。下面列出了原因:

    • 如果 SYS 引脚 VSYS 上的电压低于 VBAT_SHORT,则输入电流限制在内部设置为 IIN(START)(通常为 200mA)。
    • 当系统电源轨上升时,该器件提供软启动。当系统电源轨低于 VBAT_SHORT 时,输入电流被限制在 200mA 或 IINDPM 寄存器设置的较低值。系统负载应适当进行规划,不得超过 200mA IINDPM 限值。当系统升至 VBAT_SHORTZ 以上时,器件输入电流限制是由 IINDPM 寄存器设置的值。
    • 当充电器在没有电池的情况下加电时,VSYS 将从 0V 开始,并且输入电流受限。如果 SYS 负载尝试拉取超过 IIN(START) 的输入电流,则 VSYS 可能对电流加以限制,因此 VSYS 无法正常启动。
    • 为了正常启动 VSYS,应在 SYS 电压上升到高于 VBAT_SHORTZ 之后,再对 SYS 引脚施加系统负载。