sir,
使用 UCC256404 LLC控制谐振器时,在芯片1脚供 DC20V(满足PDF要求,)、VCC额外供15V的条件下,RVCC输出0V,请解惑。(其余引脚输入与PDF参数均已对比过)
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
HV的电压远不止20V, 不然 不会叫高压启动脚(连接高压整流输出),将这里改过来看看?
Vcc电压外供,主要注意输入电容靠近Vcc脚(可以示波器确认一下有没有瞬态被拉低的情况),如果没被拉低,RVCC脚正常美国过载拉低导致欠压保护不应该没有输出, 所以只要确认RVCC是否过载(看驱动这边有没有击穿之类的损坏之类,正常驱动MOS不应该出现过载)。同时layout上就是要注意旁路电容要尽量靠近RVCC脚。