电压输入12V快速降低到3V,发现BOOST无法启动,经查发现电压输入12V快速降低到3V过程中,VIN会被拉低到约0.2V,而我们的Vin是接到使能脚的,并且我们LM51501的VIN的输入电压下限也是1.5V,所以这个时候BOOST无法工作。想了解为什么VIN会被拉低到0.2V。无论是降低电压到3V还是3V恢复到12V都有这种情况发生。从status脚可以看出BOOST是工作了一段时间的。图片不知道怎么放上来,可以联系我的邮箱,谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
电压输入12V快速降低到3V,发现BOOST无法启动,经查发现电压输入12V快速降低到3V过程中,VIN会被拉低到约0.2V,而我们的Vin是接到使能脚的,并且我们LM51501的VIN的输入电压下限也是1.5V,所以这个时候BOOST无法工作。想了解为什么VIN会被拉低到0.2V。无论是降低电压到3V还是3V恢复到12V都有这种情况发生。从status脚可以看出BOOST是工作了一段时间的。图片不知道怎么放上来,可以联系我的邮箱,谢谢。
Hi
你提到输入12V, 这个电压不是也是Vin吗?
如果输入电压被拉低,首先要确认输入源的带载能力,你可以用外部电源供应器来供电,或者带载是先轻载测试。
如果轻载没有问题,重载拉低,并且确认到输入源没有问题,再确认功率电感饱和电流必须足够。
Hi
也就是稍有负载,电压都会被拉低吗?
将电路放上来看一下? 并且说明你输入电压范围,输出电压以及最大负载。
同时有确认过功率电感质量吗? 一般电压拉低,如果是输入源没有过载问题,大部分都是因为功率电感。