1,原理图check,另外板子的chrg_ok始终是低,不正常,满足文中提到的几个条件
2,CHRG_OK 始终低,同时升压的MOS会发烫。
3,应用条件及测试情况:
A,输入电压:5V到8V(调试)【正常是5--20V】
B,输出电压:REGN:5v左右。
C,无输出电压。
D,图片是第一PIN 是否OK?
E,原理图见附件6574.BQ25703.pdf
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1,原理图check,另外板子的chrg_ok始终是低,不正常,满足文中提到的几个条件
2,CHRG_OK 始终低,同时升压的MOS会发烫。
3,应用条件及测试情况:
A,输入电压:5V到8V(调试)【正常是5--20V】
B,输出电压:REGN:5v左右。
C,无输出电压。
D,图片是第一PIN 是否OK?
E,原理图见附件6574.BQ25703.pdf
你好!
现在能出电,用5V或者12V 都是输出 6.16V左右。
问题是 :我使用5V时,总是重启,我用6V时 就不存在系统重启。
我怀疑是电流不够。
有何建议?电流具体怎么修改?
您好,Please see the below FAQ for checklist.
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871078/faq-bq25710-bq25713-bq25713b-bq25700a-bq25703a-bq25708---schematic-review-design-tips
I noticed that the IADPT resistance is not correct. It should be 137k for 2.2 uH.
Boost MOS is hot may be indicative of a short somewhere in the design.
详细请参考下面链接的帖子跟进。
BQ25703 充电方案。
请教下:
1,有battery (电池)时,充电方式是根据电池电压大小输出给电池充电是吧;
2,没有这个battery时:输出电压应该是多少?
这2种模式下 怎么设置,软件。
我们期待的是 没有蓄电池时,直接使用Type-C 输入电源 ,主板上输出电压是8.4V,比较好。使得主板正常工作。
BQ25703 充电方案。
请教下:
1,有battery (电池)时,充电方式是根据电池电压大小输出给电池充电是吧;
2,没有这个battery时:输出电压应该是多少?
这2种模式下 怎么设置,软件。
我们期待的是 没有蓄电池时,直接使用Type-C 输入电源 ,主板上输出电压是8.4V,比较好。使得主板正常工作。
·我有一个方案 最近调试中遇到一个问题:charge 方案:BQ25703,Type-C方案侦测:fusb307
我在电池先开机后,再插 Type-C电源,看到充电时断时续。偶尔性的