LM74501 从输入口加电 打开外部MOS 电流会流向VOUT,如果在VOUT 输出端加电,MOS是否会打开 电流是否能流向输入口VBAT。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
这个芯片功能上就是反向电流保护,所以当输出有电压时,MOS不会导通导致有电流流入输入,但是输入可能有电压,这个是因为芯片内部电路的原因。
HI
没有这个保护,注意输入conector的设计,使得反向无法插入。
输入口接充电器,输出口接电芯 这样充电 按照50V充电 SW引脚功能不要 断开着 这样可以不 发现在老化柜做实验 充电 有烧74501现象