Other Parts Discussed in Thread: GPCCEDV
您好,我们公司在做一个军工的电源管理模块项目,使用了贵公司的BQ34110电量计进行电压、电流、温度等数据的采集。
问题1:使用PIN_CONTROL_EN: 0x0022进行了引脚使能,并且PIN_VEN_SET: 0x006C的命令也发送了,但是VEN引脚还是低电平。
这可能是什么原因呢?
问题2:我们在使用芯片的时候,IIC通信正常,不经过其他处理,直接使用Voltage(): 0x08/0x09、Current(): 0x0C/0x0D这样的指令就可以获得相关的数据对吧?
问题3:我们在soc中通过Iic操作芯片并读取电压,write:0x08,然后read两个字节,收到0x8A、0x03,换算方法为十六进制038a = 906mv,和我们的预期一样。
但是使用0x0C读取电流的时候,读取到的值感觉不对,一直为类似于0x16、0xFF这样的固定值。
电流的读取正常和电压的操作方法一样吧?只是命令不同而已。
问题4:例如读取电压,0x08和0x09两个命令,我发现0x08读取的是正确的,0x09读取的是错误的,这是为什么?
问题5:如果我们只是单纯的获取数据,不经过校验和其他设置也可以吧?