Other Parts Discussed in Thread: TPS63710, LM27761, LM2776
工程师您好,
最近正在考虑使用TL7660,通过将+5V转化为-5V,给运放供负压电源。
问题如下:
1.请问7660在-5V输出情况下,输出电流最大可以到多少?如何评估输出电流?
2.在规格书第8页结尾处,建议输入大于3.5V时,LV不能直接接地,请问此时悬空是否可以?
3.接问题2,我在规格书中看到,OSC和LV管脚是控制内部RC转换器的,请问这俩管脚在实际应用中起什么作用?该怎么应用?
4.电荷泵反向稳压器(例如TL7660),与带内部转换器的反向稳压器(例如TPS63710),有什么区别?选型的时候该如何考虑?