Dear TI:
设计输入18-36V输出28V,当输入电压低接近18V空载时输出电压异常纹波达到2V最高电压30V。
输入电压抬高,输出电压正常。
输出增加轻负载(100mA),输出电压正常。
MODE改为CCM模式,输出电压正常。
测量异常的时候SW输出频率非常低,COMP电压为0V。
跟参考设计的区别是:MODE设置为DCM,参考设计为CCM,设置为DCM模式的原因为可以降低静态电流。
请TI协助解决,谢谢~~~
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Dear TI:
设计输入18-36V输出28V,当输入电压低接近18V空载时输出电压异常纹波达到2V最高电压30V。
输入电压抬高,输出电压正常。
输出增加轻负载(100mA),输出电压正常。
MODE改为CCM模式,输出电压正常。
测量异常的时候SW输出频率非常低,COMP电压为0V。
跟参考设计的区别是:MODE设置为DCM,参考设计为CCM,设置为DCM模式的原因为可以降低静态电流。
请TI协助解决,谢谢~~~
Hi
测试电压偏高是因为纹波过大导致的,将输入电压略微调高是否正常?
从描述看,在DCM模式下环路可能除以不稳定状态导致纹波异常,可以将电感调大一些,在确认一下COMP脚补偿。
HI
从CCM换成DCM模式,电感之类的是要重新计算的,补偿也是要调整的。
建议你仍然用CCM模式(TI 提供的webench在线仿真,只有CCM模式,否则你可以用Webench来重新确认电路。 如果你仍希望用DCM模式如上需要重新测试)
实际上芯片正常工作(带载)仍建议是CCM模式, 降低空载功耗,并不需要模式改变。建议你选择尽量小Qg的MOS, 同时降低芯片工作频率(设置到100~200kHz)
Hi
如果想进一步降低功耗,建议外部VCC供电(不采用内部LDO供电)
Dear TI:
按照参考设计,改回CCM模式,开关频率改为220K,输入在22V-34V之间空载功耗小于40mA,可以接受。
目前MOS的Qg为35nc,等10nc的MOS管到了以后更新测试结果。
外部VCC供电如何设计,请帮忙回复,谢谢~~