你好,目前這個電路上電後電壓為0V,想請教一下這樣的問題是什麼,謝謝。
我量過前面的24V有進來,只是輸出為0V
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
HI
首先建议芯片是直接购买自TI,或者购买自你们长期合作的伙伴(这样质量有保证),不要买电子市场,或者新的渠道商。(TI判定质量保准就是购买渠道)
其次确认一下电路的焊接,可以空载测试,看一下SW脚是否有动作?
Hi, Johnsin.
感謝回覆
關於採購的問題,我只能說,以我硬體RD的立場,我一定都是向貴司的代理商採購,或是向DIGIKEY。
可是這顆料貴司的料況都是缺料,而且想申請SAMPLE也拿不到。(還是你可以提供SAMPLE?)
向現貨商買料都是不得已的狀況。
總之,謝謝回覆,以前我也用過類似的IC,先確認看看是否為不良品。
再麻煩了,感謝~
Hi, Johnsin.
剛量了一下SW腳位,完全沒有起震,甚至是接近0V。
想和你確認一件事,我目前用的這顆,輸出是完全空載,是不是因為空載這顆IC就自動停止運作,因為省電模式的關係??
我曾經有用過類似的IC,只要沒有負載就不動了。
((J3是另外一塊板子的電源連結器,目前DEBUG是沒有接的。所以這顆POWER IC是空載。))
還是說,這顆一上電SW就一定會有頻率訊號,不管是否有負載。
沒有負載時、SW也沒有頻率訊號,就是IC壞了?
這顆料,我目前是真的完全拿不到SAMPLE,目前是樣品DEBUG。
Hi, Johnsin.
我剛剛試著加入一顆小負載,將輸出電流拉到10mA,結果狀況相同。
是否可以協助我判斷這顆向中國淘寶買的TI IC是良品還是故障品,這樣我也才好和公司反應。
我目前怎麼樣測SW腳就是無輸出波型。
還有ENABLE不接真的可以嗎。
如果說,目前我測試的這幾顆IC是故障品。
可能就再麻煩Johnsin建議我目前沒有採購和可以申請sample的替換料件,感謝。
HI
波形可以参考datasheet第19~20页图23~25.
主要是看轻载SW是否有波形出来,如果完全没有反应很可能是芯片问题,因为整体电路比较简单,无论是电路还是layoutdatasheet都有参考。
比较担心的就是货源问题,如你所说,现在很多芯片都缺货,所以希望你们芯片来自你们长期合作的渠道上,如果是电子市场或者是突然切入的渠道商很容易出现质量问题,当然直接购买自TI是最好的。