TI E2E 英文论坛海量技术问答的中文版全新上线,可点击相关论坛查看,或在站内搜索 “参考译文” 获取。

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ40Z50-R1: OTC測試下 PF_CFET 舉起

Part Number: BQ40Z50-R1
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

hi Ti teams,

產品使用BQ40Z50-R1 並測試 OTC保護與recovery 時發生異常PF_CFET舉起

環境:

使用BQ40Z50-R1 / 2S1P 

chamber 提升溫度至65deg 確認OTC舉起後再降低溫度至50deg確認電池恢復

電池端持續使用充放電機持續充電 (8.7V/0.5A)確認並無漏電流的發生

以下為LOG File & GG File 

app00362-cfet_2022-02-25_04.log.xlsxAPP00362-G1017M_2022-03-02.gg.csv

  • 您好我们已收到您的问题并升级到英文论坛,如有答复将尽快回复您。谢谢!

  • 您好,工程师看过您的log了,但并没有看到 PF CFETF 在 PF 状态中的触发位置。 您测试的时候实际上是哪里没成功?看起来 OTC 保护已清除,电量计开始再次充电。按照 .gg file中的定义, OTC 在 55 ° C 时是被正确清除的。

  • hi Cherry,

    抱歉,那份是我強制修改 CFET 電流 100mA 作為確認是因為有這個電流才導致PF舉起,客戶的數據如下是在有 > 20mA  漏電流(OTC 觸發)的狀況下

    另請問下為何我不管怎樣的校正都在OTC觸發十會有小電流的流過(就算再次校正 current / CC offset 等等都最少會有10mA的小電流出現

    G1017M Battery OTC Test_y220224.xls

  • 您好,工程师也看过新的log了,设置中的所有内容电量计都成功操作了,当充电电流高于 20mA 且 xchg 被置位时, CFETF 在 20 秒后触发。

    这个问题可能是校准不正确,或者 BMS 上有其他组件在 SRP 和 SRN 引脚上施加了电压,使得电量计认为存在电流。

  • hi Cherry,

    1. 請問如果將CFET電流調整至50mA這個是否會有其他的影響 ?

    2. 線路與校正均使用標準去設計與執行,理論上執行 CC offset / current calibration後應該可以做到0的誤電流. 可為何不管怎樣校正都會有約10mA的電流發生(僅在觸發保護時 EX OTC)

    B/R

    Luke

  • 1. 請問如果將CFET電流調整至50mA這個是否會有其他的影響 ?

    您好,是的,如果实际上没有 20mA 的电流,那么会导致测量误差。 当 xchg 被置位时,充电这个方向上不应有任何电流。

    2. 線路與校正均使用標準去設計與執行,理論上執行 CC offset / current calibration後應該可以做到0的誤電流. 可為何不管怎樣校正都會有約10mA的電流發生(僅在觸發保護時 EX OTC)

    请问您执行了哪些校准步骤? 请确保流经感应电阻器的电流是您用于校准的实际电流。

  • hi Cherry,

    1. 目前確認只有在高溫時才有這樣的漏電流(55deg以上)

    2. 使用附載-2000mA放電並確認有實際拉載-2000mA的電流進行校正 ( @25deg ) 

    3. 是否還有其他高溫因素所以導致在高溫且觸發保護時才會有這樣的現象 

    B/R

    Luke

  • 您好,所以室温下没有错误电流,仅仅在较高温度下才会出现?

    可能会导致电流流动的是泄漏电流,但如果只是泄漏,大于 20mA 实际上太大了。 电池的数据表应该会有一些相关提醒,您可以检查下是不是有泄露。 建议您重新看下校准,尝试施加一些不同的电流,包括较小的电流、以查看校准是否真的正常。 也可以尝试使用较低的电流进行校准,看下有没有帮助。

    请问您是否使用直流电源和 BQstudio 进行校准? 还是手动执行的?

  • hi TI Team,

    是的重新校正多次後,卻在僅在高溫保護OTC的時候才會看到有漏電流,不過會降低至約 8mA~10mA 

    是使用附載機拉載2.0A + BQ studio 進行校正

  • 您好,您试下用电源测试,不要用电池。 这样可以排除自放电的原因。 还可以读取电源中的电流,以查看消耗是真实的还是与校准相关的。 如果确实看到电源上有电流,那么可以确定系统中有什么东西在消耗功率。

    在这种情况下,建议您研究次级保护器 / 保险丝电路,查看其中任何一个电路是否消耗电流。但是您看到的是正电流,如果这些电流消耗 / 放电过大的电流,应该是负值才对。

    可能有一些组件对热量的反应不好。 为了使 3mohm 感应电阻器测量 10mA ,在整个感应中只需要 30uV。 您先试下可不可以进行电源测试。