This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] BQ25700A: 为什么 BQ25700A 电池静态电流高于预期?

Part Number: BQ25700A
Other Parts Discussed in Thread: EV2400

器件型号:BQ25700A 
主题中讨论的其他器件: EV2400

BQ25700A 降压/升压充电器具有低功耗模式,这使得器件仅使用电池即可实现最低静态电流。PROCHOT、放电电流监控缓冲器、电源监控缓冲器和独立比较器被禁用。ADC 在低功耗模式下不可用。

如果测得的静态电流高于预期值,请首先检查是否有任何外部电路连接到电池电源。例如,BQ25700AEVM 具有一个连接到适配器或电池侧的 3.3V 板载 LDO。LDO 消耗额外的电流。拆下 JP8 以隔离外部电路。

无论是否使用 EV2400 盒,静态电流都存在细微差异。拆下 EV2400 连接器可进一步降低静态电流。

在默认设置下,使能低功耗模式 (EN_LWPWR=1) 处于打开状态。您应该具有最低的静态电流。