你好
想請教一下,這顆電源ic,如果我在輸出端為空負載,也就是什麼也沒有接。
我在輸出電容的二端,是否可以量測到我設定的輸出電壓??
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi, Johnsin.
其實這就是我最近碰到怪現象。我知道DS有提到要ENABLE直接FLOAT就好。
我最早的設定,其實就是float enable pin腳,不過整個power ic 就是不會動,sw無起震,就是另外一個問題中和你提到的。
我昨天看了一下這顆料件的開發板,它有設定PULL HIGH 電阻 (OPTION),所以我就試著將原來我FLOAT的ENABLE腳,用50K電阻拉到20V,並且再重新量測輸出接腳,就發現這顆POWER IC有動作了,輸出電壓和我設定的相同。
我回看DS,的確,DS是說FLOAT ENABLE腳還是可以啟動這顆IC。可是和我操作的狀況似乎有出入。
另外有個問題想要請教。
我昨天用50K PULL HIGH啟動這顆IC,將20V降壓到5V,沒接任何負載。
可是接到下午,我發現電壓掉下來了。我試著重上電,輸出會很快的拉起,然後很快的掉到0V。
這部份可能的原因為何,會和我只用50K 長時間接到20V,PULL HIGH ENABLE腳,造成內部損壞? 開發板是使用140K (我電阻太小??)