由于中秋、国庆节假期,帖子审批以及工程师回复将会有所延迟,敬请谅解.

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

【直播预告】本周五,TI 信号链与电源专场答疑系列直播——USB Type-C 专场

Other Parts Discussed in Thread: TPS55289, TPS61376

德州仪器 (TI) 电源产品的答疑专场直播现已开放报名,每场答疑时段将有两位专家,一位是TI现场应用工程师,一位是TI产品技术专家,两位专家分别从市场痛点和技术以及选型的角度为大家答疑解惑,解决诸位工程师在设计中的挑战。本周五6月10日上午10点至11点,我们将开启有关USB Type-C®的答疑专场,请扫描下方图片中二维码,报名参加答疑直播。精彩内容,敬请关注!


与此同时,TI也推出了全新的适用于Type C的buck-boost和boost产品的更多选择:

  • TPS55289:30V,8A 全集成升降压 Converter,支持 I2C,适用于 Type-C USB PD 等应用场景,如拓展坞、无线充电、备用电源、工业电脑等。

  • TPS61376:25V,4.5A 升压 Converter,支持 2.5% 精度的输入平均电流限制以及真关断功能,其宽压特性和真关断适合于 Type C 输入的应用。