This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS62810-Q1: 相比LDO电路,buck的瞬态响应是否更快?

Part Number: TPS62810-Q1
Other Parts Discussed in Thread: TPS74801-Q1,

你好,

由于负载变化比较快,同时对纹波要求也比较高。所以,我们想知道:LDO和buck,哪个的瞬态响应更快?

比如,TPS74801-Q1和TPS62810-Q1,前者是LDO,后者是buck,如果评估瞬态响应,哪颗IC的表现更好?

  • Hi

       一把LDO相应更快,纹波更低。  如果你要求纹波非常低,建议用LDO, 但是LDO 的却缺点是如果输入输出压差比较大的话,芯片功耗非常高。

       所以如果输入输出压差较小,你可以直接选择LDO。  如果压差较大,又要纹波极低,可以DC/DC+LDO.

  • Tao,

    请教一下,

    1."LDO响应更快"这个说法的理论依据是啥?我一直没想明白为什么LDO更快

    2.是否有实测数据支持该说法?比如TPS74801-Q1或者其他LDO的环路响应的穿越频率是多少,是否高于一般的buck电路?

  • HI

       我的理解是LDO直接借助反馈调节晶体管会比DC/DC快,体现在纹波比DC/DC小。 (没有看到TI这边有相关的文档说明)