This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS65917-Q1: 芯片使用

Part Number: TPS65917-Q1
Other Parts Discussed in Thread: LP87561-Q1

各位TI的工程师,你们好

关于TPS65917-Q1的使用有一些疑问,我在使用该芯片驱动一个FPGA,芯片的默认电压与我的应用场景不同,需要重新配置合适的电压,

我看规格书中描述需要重新配置其中的寄存器,关于这个配置方式我有一些疑问:

我的FPGA电源驱动芯片准备用你们的方案TPS65917-Q1+LP87561-Q1,但是两个电源芯片都需要调整输出电压,需要重新通过IIC配置寄存器,

如果不配置,按我的理解,上电之后,FPGA是无法工作正常,所以不能上电后再反过来配置电源芯片,

这样是不是意味着我需要重新增加一个MCU来先一步配置两个电源芯片的寄存器。

  

谢谢。