This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TI平板电脑与电子书设计解决方案

TI 平板电脑与电子书解决方案 TI Tablet and eBook Solutions Guide
Texas Instruments
Block diagram
平板电脑方框图
点击了解更多详情
 TI 新推出的平板电脑与电子书解决方案,半导体产品线凭借 TI 的 OMAPTM 处理器到无线连接、视频、音频、接口与电源管理领域中的模拟解决方案,满足您所有设计需求。

» 立即下载平板电脑与电子书指南
» 索取其他书籍印刷版
» 浏览以下精选模拟解决方案
类型 器件 说明 数据表 样片或购买 EVM
电池电量监测 bq20z45-R1 采用阻抗跟踪 (Impedance TrackTM) 技术并符合 SBS 1.1 标准的电池电量监测计   -
电池电量监测 bq27410-G1 具有直接电池连接功能的系统端 Impedance TrackTM 电池电量监测计
电池电量监测 bq27425-G18 具有直接电池连接功能的系统端 Impedance TrackTM 电池电量监测计
电池电量监测 bq27510-G2 具有直接电池连接功能的系统端阻抗跟踪 (Impedance Track)电池电量监测计
电池电量监测 bq27520-G1 具有集成型 LDO 的系统端 Impedance TrackTM 电池电量监测计   -
电池电量监测 bq27541-G1 具有集成型 LDO 的电池组端阻抗跟踪(Impedance Track) 电池电量监测计   -
电池电量监测 bq28400 上网本与平板电脑锂离子电池电量监测计和保护器
电池电量监测 bq28550 单节锂离子电池电量监测计和保护
电池电量监测 bq3050 符合 SBS 1.1 标准的 2S 至 4S 电池电量监测计和保护   -
电池电量监测 bq3060 符合 SBS 1.1 标准的电池电量监测计和保护
开关充电器 bq24130 / 3 600 kHz 同步开关模式锂离子和锂聚合物主机控制电池充电器
开关充电器 bq24160 / 1 / 5 具有电源路径 (Power Path) 管理功能的 2.5A、双路输入、单节开关模式锂离子电池充电器
开关充电器 bq24170 / 1 / 2 1.6 MHz 同步开关模式锂离子和锂聚合物独立型电池充电器
开关充电器 bq24190 / 1 / 2 I2C 控制型 4.5A 单节电池 USB/适配器充电器   -
电源管理单元 (PMU) TPS65217B 用于电池供电型系统的单芯片电源解决方案(适合于采用 ZCE 封装选项的 AM335x)   -
电源管理单元 (PMU) TPS658621A / 2A / 3 具有锂离子电池充电器的多通道电源管理单元   -
电源管理单元 (PMU) TPS65910 / 101 / 102 / 106 / 108 采用 6mm x 6mm QFN 封装且具有 4 个 DC/DC、8 个 LDO 和实时时钟 (RTC) 的集成型电源管理 IC
背光源 TPS61160 / 1 ; TPS61180 / 1 / 2 用于笔记本电脑的 1.5A 白光 LED 驱动器   -
DC/DC TPS82671 / 2 / 5 / 6 采用 MicroSiPTM 封装的全集成型 600mA、低噪声降压转换器
PWM 电源驱动器 DRV201 具有振铃补偿功能的 100mA 音圈电机透镜驱动器(适用于摄像头自动对焦)
触觉驱动器 DRV8662 具有集成型升压转换器的压电式触觉驱动器
温度传感器 TMP006 采用超小型芯片规模 (Chipscale) 封装的红外热电堆传感器
触摸屏控制器 TSC2020 TSC2020 触摸屏控制器