Hi
BQ24610的7引脚TTC的工作原理是什么。并且TTC接地,工作状态是怎样。TTC接Vref,工作状态是怎样。
方便的话,可以直接电话告知下:18621181750
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,目前只支持论坛回复。
将 TTC 引脚设置为低电平以禁用终止并禁用安全定时器。如果 TTC 被拉到 VREF, BQ2461x 继续允许终止,但禁用安全定时器。
详细请参考数据手册18页。
您好,TTC设置低电平,禁用充电终止意味着当达到 Ichrg 的 10% 时,充电器不会进入 Termination 阶段并切断电流,而是停留在 Fastcharge Voltage Regulation Phase(CV 模式),电流将继续逐渐减小。
TTC 引脚设置为高电平,可以充电到达预设截止电流也可以结束充电。
您好,TTC脚可以接到VREF,没有查到电压范围。
您将TTC接地验证一下是否可以充电,确认是否TTC接VREF造成的。