在以BQ500211及BQ51013A评估板的原理图为参考设计无线充电器时,考虑到焊接难度,将发送端的TPS62237换成了TPS76433,然后设计成了两层板,结果刚开始BQ500211无法稳定输出PWM波,线圈两端电压几近于0。在调试过程中,碰到以下几个问题:
1.断开主芯片及TPS28225D之间的连接之后,以5V电流及地分别作为两个TPS28225D的PWM输入,线圈依然没有电压输出,而TPS28225D应该为高电平的1脚或5脚时却呈下降趋势,之后TPS76433发烫,无法输出3.3V电压,更换该芯片之后也一样;
2以其他无线发送器作为发送端时,BQ51013A的接收端RECT电压慢慢升为10V左右,OUT输出却从3.3V慢慢降到了0V,不知是否由于该芯片的整流算法,使得在无负载的情况下无法达到最大输出电压5V,反而降为0V
还望各位指教一下