如今要实现冗余电源-》5V,0.5A,现在使用LDO芯片LM2940S-5.0/NOPB并联实现,
1、6.5V经过二极管变为6.2V,经过LDO会实现5V输出,这种冗余电源实现可控电源方法可行否?
2、我将LM2940改为LM1117 5V输出是否也是同样可行?
3、在固定负载下,两片LDO芯片是否均衡输出,与VIN无关。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如今要实现冗余电源-》5V,0.5A,现在使用LDO芯片LM2940S-5.0/NOPB并联实现,
1、6.5V经过二极管变为6.2V,经过LDO会实现5V输出,这种冗余电源实现可控电源方法可行否?
2、我将LM2940改为LM1117 5V输出是否也是同样可行?
3、在固定负载下,两片LDO芯片是否均衡输出,与VIN无关。
要把LDO并联起来的话需要额外加一个运放来分别采样LDO的两路输入电流 然后反馈到其中一个的FB引脚,才能完成电流的平衡。
近期会有关于LDO并联使用的文章推出。
如果推出了我会贴出来给你的。
这种接法不会损坏LDO,只是让两个LDO之间的电流差异很大。
如果负载过大,会导致LDO过流保护。
负载我选择是单个LDO可以承受的负载,这种接法只是为了实现冗余电源输入,稳定的5V电源输出
仅仅为了冗余应该是可以的,考虑如果不均流,一个电流比较大90%以上,一个电流小10%以下,如果电流较大的坏掉,相当于切载了,电压跌落大小和时间在可接受范围内即可,我的理解是这样,欢迎补充指正。
这种方式,不一定能得到期望的结果,因为LDO如果损坏,你要看他是如何坏掉,如果是断路还好说,如果是短路呢?
输出的均流看你要用什么样的方案去做了,接两个二极管也能做均流!
你好
可以看看以下链接,纯粹为解决你的问题,但是感觉并不必要,电流不够可以用开关电源,需要冗余可以参考服务器上应用加ORING控制器。
http://blog.sina.com.cn/s/blog_628dd2bc01013qxe.html
您好,关于并联
1. 单路LDO输出5V,外接一个大于5V的电压(例如5.5V)在LDO输出端,此时LDO会吸入一个小电流,如果这个吸入的小电流可以接受,那么就可以并联。
2. 均流,串联小电阻均流是最简单的方式,当然也可以使用反馈来均流。
3. 如果仅仅是为了冗余设计,可以采用o-ring实现并联。
谢谢
Jason 你好!
我的应用不是为了冗余设计,而是分摊热耗散。1片TPS7A4700的热耗散太大,想用两片并联均流来降低芯片温升。
你说的第一点,我也在考虑反灌电流的问题,但是从TPS7A4700手册上看不出LDO能吸入多少小电流而不损坏。请教,这个吸电流的能力体现在哪个参数上?能否帮忙确认一下TPS7A4700是否能够用运放均流?谢谢。
另外,我看了TPS7A4501手册中的参考图Figure35,电路原理是对的,但分析过程似乎有问题,尤其是这一句:In the case where the TPS7A4533 is sourcing more current than TPS7A4501, the comparator output will go high。从图中看,master电流升高时A点电压应该下降,低于B点电压,则运放输出应该为Low。而且,图中R5是否应该参与slave反馈节点的电压计算,我表示疑问。请TI工程师查证一下。谢谢!
附TI官方另一款LDO均流开发模块:http://www.ti.com.cn/tool/cn/tida-00270,供参考,可惜的是里面没有详细描述运放输出端电阻值的计算,只是给出了15K的阻值。
Hi Johnsin,
采用TPS7A4700是因为其良好的PSRR(此参数优先级最高,要求在50db以上,10MHZ以内)。目前电源架构是这样:12V输入,经过TPS54521 buck降压(DCDC的输出可连续调节),再进入TPS7A4700,最终使得LDO输出电压在0.5~8V连续变化。max电流1A。
根据TPS7A4700手册figure17,在Vout较高时,如Vout=8~10V,其1MHZ点的PSRR会严重下降,只有30多db,需要提高压差来提升PSRR。若取ΔV=2V,则4700的温升将高达60多度。单一负载,不能使用两片LDO分离供电,所以考虑LDO均流。
如果您有更好的方案,请推荐。谢谢!
请查看这个文档,谢谢!
www.ti.com/.../tida-00270 sharing&tisearch=Search-EN-Everything