PGOOD管脚是个输出管脚,为什么有时候接地有时候又上拉到5V呢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
好的,首先非常感谢您的回复。
我看了芯片手册里面的应用,也看了TI官网一些多相同步BUCK应用的电路图,在这些应用当中,都是PGOOD1加上拉电阻至5V(实际连接至BP5),而PGOOD2脚接地或者悬空,主从模式多芯片时候也是这样的,那这个脚既然是输出,如果我并不像了解芯片状态就不需要管它了么?良好指示也应该从这个脚外接指示灯或者至控制器才有实际意义吧?
第二个问题,ILIM电流限制脚如果我并不想使用是不是可以都接地,我看应用里面都是有一个在正常使用,另外的都接地了。
第三个问题,我准备弃用芯片内部的误差放大器,我指的是IC内部的两个误差放大器都弃用,考虑到内部误差放大器运放的带宽不高,我打算外部接高带宽的运放,输出直接连接至原运放的COMP口,手册说明该芯片TRKx外拉至5V时候,COMP口为高阻态输出。应用里面都是用了其中一个误差放大器而另外一个弃用了,我现在假如两个都弃用可以么,芯片可以正常工作么?FBx管脚会有低电压保护,当弃用了误差放大器过后,FBx实际已经不再使用了,TRKx被外接至5V,这个时候FBx管脚的状态是否判断为低电压使芯片不正常工作?
问题有点多,我看手册也拿捏不准,在此请教了,谢谢。
这个是良好指示嘛,如果要用到才需要上拉,如果不用它悬空即可对么Qianyong Zhang 说:OC的结构,肯定是要接上拉的。