哪位工程师,麻烦回答下。
焊接了UCD9248+UCD7242,没写入配置文件的时候,UCD7242的两路输出并没短路。当写入配置文件的时候,UCD7242的两路输出分别与地短路,用万用表量取输出与地间的阻值时发现并非为0.而是3.5欧姆。这是空载的时候。
上电的时候在monitor报错为FLT和MFR
附件是配置文件。之前使用UCD7242并没有出现这种情况。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好:
我在你的配置文件中没有看到报错,只看到Power Good和Output Off两个警告。能否将你遇到的短路时候的monitor界面截图看看?
Tom Li3
你好,monitor监控那里显示的FLT,无输出。刚刚我将板子上的UCD7242用风枪吹下来了。直接测量芯片地引脚与输出引脚,二极管档位,蜂鸣器响。200欧姆档位,显示为2欧姆左右,并不停减小。请问这是烧毁了吗?使用GUI烧录配置文件会造成芯片的烧毁吗?
Tom Li3
你好,monitor监控那里显示的FLT,无输入。刚刚我将板子上的UCD7242用风枪吹下来了。直接测量芯片地引脚与输出引脚,二极管档位,蜂鸣器响。200欧姆档位,显示为2欧姆左右,并不停减小。请问这是烧毁了吗?使用GUI烧录配置文件会造成芯片的烧毁吗?
你好:
如果用万用表测量芯片输出和地之间出现你说的这种现象,不排除芯片损坏的情况。使用GUI烧录配置文件不会造成芯片损坏,但是不要在功率电路通电的情况下烧录。
Tom Li3
你好,我想问问,带着功率电源部分烧录芯片很容易烧毁芯片吗?为啥UCD74120没有问题?而去我想要调试不是应该带着功率电源部分进行调试吗?我感觉我就是在monitor的时候,改变工作模式为always on后才短路的
不能说很容易烧毁,但是带功率烧录是存在隐患的。用GUI调试的时候带功率电源没问题,这个和烧录不一样。能否给出一个Monitor的截图,我这边用配置文件没看到报错。
Tom Li3
你好,实在抱歉,这几天忙于他事,没有回复你,这个板子已经调通,UCD7242确实已经烧毁,改用不带负载下配置文件就没有这个问题了。非常感谢