Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, GPCCHEM
电量为什么有时候会跳变呢?是哪个步骤没弄好吗?是不是烧入量产文件之后还要做一次完整的充放电循环?遇到的问题:
1.电量在80%以上的时候有时候会变成10%多;
2.充电时有时候从90%多直接跳到100%;
3.电池放电至0%后再充电有时候会显示7% 8%的电量
我看芯片好像有[Smooth]功能,启用这个功能应该会好些吧?
还有我看到这个烧入量产文件的方法,需要进入ROM Mode吗?怎么进入呢?我看没有看到写命令的,bqStudio上面有个Commands点了没反应