您好,非常感谢您的支持,我还有个问题 。
我现在想做个48v锂电池电动自行车的电源管理控制器,13节锂电池,那我要用BQ78940和BQ68350做电池监测,bq78350的参数配置是我在电路板上做个单片机配置呢,还是买一个TI评估板 上带着那个EV2400呢?谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
关于芯片配置和调试的问题,原理上只要上位机访问芯片就可以对其进行设置,所虽然对于非常熟悉这类芯片的工程师在理论上是可以通过单片机直接对芯片进行设置的,但实际客户在使用这款芯片时都会基于TI提供的PC端程序,除了对芯片进行设置以外 在开发阶段这个PC端程序还可以直观的检测芯片的状态以及更加简单的对芯片进行读写,这个PC端程序就是TI免费提供 BQSTUDIO ,EV2400只是为了能够使得PC端的BQSTUDIO能够与芯片进行通讯的通讯协议转换器。下载地址请参考产品主页,谢谢!
http://www.ti.com.cn/product/cn/BQ78350/toolssoftware#devtools