This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TI 有支持手机平板的 超速充电器方案吗? 配置比 5V ,2A 的苹果配置充电更快,适合所有手机平板充电。



TI 专家:

  你 们好!

   目前市场都是5V 2A 的苹果配置 的充电器,有没有比5V ,2A 充电更快的超速充电方案。

  超速充电方案适合所有手机。

我看市场有12V ,9V 的专用充电器,比如小米4 充电器是这个配置。听说比 5V ,2A 充电快 半个小时。

我想问一下你们是否有类似的方案,而且可以支持所有手机和平板充电。

非常感谢!