This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[求助]如果输入有很大的浪涌……怎么破?



各位老师大家好:

实验室一个新任务:
光伏逆变的输出220V交流取电(和电网并网的) 
输出大约是12V或者是15V给外发信号的供电,大概是无线传输用。10W吧
输入因为靠近逆变器,所以纹波会包括一些IGBT的纹波
之前是在市面上买的铁盒带孔的12V电源,看了下,没差模,有共模。
芯片和MOSFET集成的。
也是大品牌的电源啦,但是也总炸机,应该是不适应这种环境
于是实验室想重新自己做个稳定的:
那么问题来了: 

我自己想的解决方法:

1 加差模,
2 加压敏电阻 
3.芯片和MOSFET分离,换高压MOS比如2ks2225
4.加大输入输出电解
5.输入线加空心磁珠

我的问题:
1.这种 IGBT上纹波叠加进输入,是不是可以差不多相当于是抗浪涌电源制作?
2.我记得哪里好像是说开关电源相对浪涌呈低阻,是这么回事吧?
3.我说的五个办法对这种叠加的纹波有效么?还有什么其他可靠的办法?
4.针对这几点推荐些简单傻瓜式抗干扰好调节MOSFET分离的芯片吧
5.突然之间脑洞大开的想法:
   输入加一个15W左右的隔离变压器,如输入电压尖峰很大,是不是就过不来了…… 

问题很多可能也很幼稚,各位老师多多帮帮忙啦 

谢谢~