This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM43603电压转换芯片介绍

Other Parts Discussed in Thread: LM43603

    首先来简单地介绍这款芯片,做个开场白,再引出问题的解答,最后就详细说说芯片的简单运用电路。

     LM43603稳压器是一款易于使用的同步降压直流到直流转换器,此转换器能够驱动高达 3A 的负载电流,输入电压范围为 3.5V 至 36V(最大绝对值 42V)。

     而且采用峰值电流模式控制来实现简单控制环路补偿和逐周期电流限制。 可编程开关频率、同步、电源正常标志、精确使能、内部软启动、可扩展软启动和跟踪等特性可以为广泛应用提供灵活且易于使用的平台。 轻负载时的断续传导和自动频率调制可提升轻负载效率。 此系列只需要很少的外部组件。

     问题是这样描述的:在做一个项目,需要将24V电池电压稳压为16V和12v分别给数字舵机(RX28,AX12)供电,原来准备使用LM2596这个芯片,但是实际使用过程中发现芯片发热量较大,而且随着电池电路的消耗,电池电压降低,舵机随时会通断,电路电流变化大,导致该电路不够稳定。链接:

http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/power_management/f/24/t/73912.aspx

       这里感谢两位TI FAE的解答,他们是Max HanMichael Yang。问题就很快得到了解决,效率非常之高。同时也让我深刻认识了这款强大的电压转换芯片LM43603.

LM43603电流有0.5A到5A,EMI特性好,效率高。所以它足以满足问题描述的要求,非常适合问题的解决方案。

通过这个问题深入了解,我们可以知道:电池在电压降低的时候会导致负载出现通断的状态,可以用一个电压检测的芯片检测输入电压 或者用具有欠压保护的buck转换器,考虑到电池内阻的影响,欠压保护门限建议评估所使用的电池在工作温度以及满载下造成的输出电压跌落,防止电池静置时升高导致后端负载出现反复开关机。

典型运用电路:

a)     Vout>3.3V

 

b)     Vout<3.3V

    虽然看着英文文档比较吃力,但是这样结合实际问题去学习,还是蛮有兴趣的,就是自己看的比较枯燥的时候,这里还有志同道合的网友一起前进努力,也算是苦中作乐吧,有交流的学习挺棒的。论坛里的我们一起加油,一起努力,一起进步吧。