This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

一个系统,外部插几个卡,做成热插拔,然后拔插时会出现电源复位



采用TI的电源做的一个系统,外部卡使用3.3V电源,拔插卡时,会造成系统复位。是不是冲击电流太大,造成电源忽然断一哈。

  • 你看看是不是拔掉负载瞬间,输出电压升高造成系统复位了,可以实际测量一下。拔的时候电流是减小不是增加啊。所以应该不是电流冲击。

  • 亲;是否用了热插拔端子?普通插拔件有可能造成包括IC过应力、短路等一系列故障。

    比如;地线如果先开始断开,IC的I/O口就很容易过电压而导致拴锁甚至损坏,复位是最轻的一种故障现象。因此;建议确认一下接插件的品种。