使用BQ24195进行充电电源的设计是很常用的,但是在充电中有一些小问题也是需要注意的。楼主:风吹肚肚疼的问题主要如下,帖子的链接:
http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/battery_management/f/35/t/69427.aspx
现象:使用BQ24195对电池充电,PC端做为USB host,在充电开始阶段,充电电流在500mA左右,随电池电压上升,充电电流逐渐下降,在电池电压到达4V左右时,充电电流下降至100-200mA。
1、这种现象是否正常?
2、若这种现象正常,我希望在电池从耗尽到4.2V充满这个过程中,充电电流都可以保持在500mA,是否可行?
感谢TI 技术人员:Hisen Zhang,Jason Shen 快速的回复了楼主的问题,并指出使用BQ24195系列IC,需要注意的问题,以及关于电池充电的一些基本知识。我们可以一起来了解一下。
如下图所示,电池充电主要分为一下三个阶段:首先是预充电,此时的充电电流比较小,然后电流分阶段的缓慢增大,达到一定的程度后,进入第二个阶段,也就是恒流充电阶段。当输出电压升高接近4.2V时,此时处于第三个阶段,也就是恒压充电阶段,此时的输出电流会逐渐下降。这其实也是一种BQ24195的充电保护功能,防止锂电池过冲发热,导致的危险问题。
如果这时候有系统负载存在,那么系统和充电电流会共享输入电流也就是DPM。也就是说,由于负载的存在,充电电流会相应的减小。
我们在使用BQ24195设计的时候,还需要注意问题有二,一是测试用电池内阻不能太大,一方面限制了充电的电流,发热损耗也比较大。二是在导线连接,而所选导线电阻也不要太大。
最后,需要提到的是BQ24195的典型设计电路,还带有过欠压,过流,甚至温度保护,以后再设计的时候也可以直接参考了。