This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

开关电源纹波问题



       今天我们来聊一聊开关电源的纹波问题,输出纹波是我们判定电源性能的重要标准,如果产品的纹波达不到要求的话,这个设计无疑是失败的。那我们来探讨一下怎样使开关电源的输出纹波最小?

       网友qi ma 提出这样的问题,在设计开关电源时,怎样使得开关电源输出的纹波最小?问题链接:http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/power_management/f/24/t/827.aspx

 

       感谢TI FAE 们,他们分别是Liang Sun和 Jim Chen,给我们提供了莫大的帮助,给我们引导了一个思路,整体性把握。

       其实解决的办法很多,主要向输出端的器件和开关元件方面考虑,像电感对输出的纹波影响是最大的,因为它是能量转换元件,输出的纹波主要电感产生的。输出的滤波电容也非常重要,电容主要是吸收纹波的作用,所以选择大电容可以起到好效果。再就是开关器件的方面,选择性能好和频率高的开关,对电源的性能起到很好的作用。

       以Buck电源为例,下面总结几点方法,对于一定的输入输出电压和负载电流来说,电源输出的纹波来源于电感电流纹波。简单来说有以下几个方法减小纹波:

1)在适合范围内增大开关频率。

2)增大感值,从而减小纹波电流;

3)增大输出电容值,选择ESR很小的电容作为滤波电容;

4)合理选择开关器件也是必要的,性能好的开关器件可以将纹波做得更小

5)控制环路方面一定要调整好,利用负反馈原理,可以降低输出的纹波。

6)在电源输出端加上高质滤波器,一级滤波不行,可以做二级滤波