This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ79616EVM-021: 充电时通信中断

Part Number: BQ79616EVM-021
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

你好:问题如下:

环境配置:bq79616evm-021 ,usb2any,GUI. 16节3.7V电池,跳线J14 和J16均短接。并对cell16s和pwr信号进行了短接,充电工具:71.4V,2A,充电器。

问题1:当打开充电器时,约10秒后,通讯中断,为什么?

问题2:第16节电池正极连接到cell16信号,如果不对cell16s和pwr信号进行短接,不能对第16节电池测量,对这两个信号的短接是否正确?

  • 您好,正在询问更了解这款芯片的TI工程师,稍后回复。

  • 您好,请参考下面内容

    Please remove the J14 and J16 jumpers.  Additionally, the power supply positive terminal must be connected to the "PWR" testpoint, and the power supply negative terminal must be connected to the "Cell0" testpoint since you are not using the resistor ladder cell simulator.

    If this does not help with the issue, please send me a detailed diagram or picture of the setup so I can better diagnose the issue.

  • 您好:

    因为pwr和cell16是同一信号,所以电池组的正极通过J15的21脚接入cell16,再接入到pwr,似乎并没有问题。

    去掉J14和J16,任然会在充电时通信断掉。

    去掉J16会导致另一个问题:cell1的测量不准确,插上J16,cell1测量准确。

    以下是我的测试条件及结果,劳驾解答:

    1,环境条件: 第16节电池正极通过J15的21脚接到cell16,第1节电池负极通过J15的3脚接入cell0,把pwr和cell16s短接,充电正极节pwr,充电负极接cell0s,插上J14和J16,无负载
    测试结果:充电几秒后,通讯中断。

    2,环境条件: 第16节电池正极通过J15的21脚接到cell16,第1节电池负极通过J15接入cell0,把pwr和cell16s短接,充电正极节pwr,充电负极接cell0s,去掉J14和J16,无负载
    测试结果:充电几秒后,通讯中断。cell1的测量不准确,电压会高约0.3V左右

    3,环境条件: 第16节电池正极通过J15的21脚接到cell16,第1节电池负极通过J15接入cell0,把pwr和cell16s短接,去掉J14和J16,不充电,无负载
    测试结果:cell1的测量不准确,电压会高约0.3V左右

    4,环境条件: 第16节电池正极通过J15的21脚接到cell16,第1节电池负极通过J15接入cell0,把pwr和cell16s短接,去掉J14,插上J16,不充电,无负载
    测试结果:16节电池测量全部正确   

    5,环境条件: 第16节电池正极通过J15的21脚接到cell16,第1节电池负极通过J15接入cell0,把pwr和cell16s短接,充电正极节pwr,充电负极接GND,去掉J14和J16,无负载
    测试结果:充电几秒后,通讯中断。

  • 您好,正在询问更了解这款芯片的TI工程师,稍后回复。

  • 您好,是否方便提供您设置的图片,能更清楚的说明。

  • 设置如图,1,不管是否插上J14和J16,在充电后均会通讯中断。2,如果不插J16,cell1的测量值会比真实值低约0.3V,烦劳解答。

  • 您好,正在询问更了解这款芯片的TI工程师,稍后回复。

  • 您好,感谢您的图片,最好是一张板子的设置图片,这样就可以看到实际的电路板并检查所有的分流器位置。 断开 J14 和 J16 时,请将电源的负极连接到 CELL0 而不是 GND。你能帮我确认一下你没有使用电阻分压梯吗?这意味着开关 S1 和 S2 应处于打开位置

  • 你好:

    非常感谢回复,问题仍然没有解决。

    1,s1,s2的设置肯定正确。

    2,理论上:根据下图,当R49为0时,cell0和GND是同一信号,所以接在cell0和接在GND上都是一样的。

    3,虽然有不同看法,我仍然做了实验,即:把充电的负极移到cell0,结果仍然是充电时通讯中断,和猜测一致。

    4,不知道该怎么画配置图,再发一下原理图,这张图能充分表达我的配置,并附我的现场图片。

  • 您好,感谢您的回复,正在询问更了解这款芯片的TI工程师,稍后回复。

    如果怀疑是评估板的问题,请按照以下方式联系客户支持部门的技术部门,会有技术客服为您提供帮助。

    • 打开链接https://ticsc.service-now.com/csm
    • 点击申请新的支持下面的提交申请按钮
    • 在新打开的窗口中点击技术帮助下面的创建案例按钮
    • 在打开的表格中您可以使用中文描述您的问题并且递交。递交申请时,请您提及以下信息:
      • Ti.com购买订单号
      • 需要技术鉴定EVM是否存在质量问题
      • 您是否使用免费邮箱注册myti账号
  • 您好 ,看您分享的图片,看起来您的连接如下

    With this setup, the customer does not have a connection for CELL0S or CELL16S.  This is why removing the J14 shunt causes CELL1 voltage errors, and had problems with CELL16 and PWR, causing them to short the 2 points together. 

    Please address the J15 header connection issues, populating CELL0S and CELL16S.  You can then remove J14 and J16, as well as desoldering the wire from the Cell16 test point to the PWR test point. 

    Additionally, the negative terminal of the charger should be connected to the CELL0 TP, not GND.  Please also look at the BQ79616EVM User Guide for the EVM schematic to confirm any connectivity issues: BQ79616-Q1, BQ75614-Q1, BQ79656-Q1 Evaluation Module User's Guide (Rev. B).

  • 你好,感谢回复。

    1,根据建议更改了电路,已经可以去掉J14和J16,此前我的方法比较笨拙,但不是错误。

    2,充电问题仍然没有解决。做了实验,根据建议, 把充电器的负极连接到cell0 TP上,问题仍然存在。

    3,我总共采购了四块板子,在两块板子上有同样的问题。

    烦请解答

  • 您好,同样的测试有两块板子有异常应该是板子的问题。请参考下面的内容帮助您确认如果是板子的问题是否能帮您更换板子。

    请按照以下方式联系客户支持部门的技术部门,会有技术客服为您提供帮助。

    • 打开链接https://ticsc.service-now.com/csm
    • 点击申请新的支持下面的提交申请按钮
    • 在新打开的窗口中点击技术帮助下面的创建案例按钮
    • 在打开的表格中您可以使用中文描述您的问题并且递交。递交申请时,请您提及以下信息:
      • Ti.com购买订单号
      • 需要技术鉴定EVM是否存在质量问题
      • 您是否使用免费邮箱注册myti账号