Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01352
原理图参考TIDA-01352模块,下图是原理图,变压器是自己设计的匝数比1:2,输入24V,输出48V,90W,目前D1,D2整流后并非是48V,是一组方波,帮忙看一下是什么问题,是原理设计问题还是说变压器其他问题

变压器后端,D1D2前端两路电源也是大小不一致的

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
原理图参考TIDA-01352模块,下图是原理图,变压器是自己设计的匝数比1:2,输入24V,输出48V,90W,目前D1,D2整流后并非是48V,是一组方波,帮忙看一下是什么问题,是原理设计问题还是说变压器其他问题

变压器后端,D1D2前端两路电源也是大小不一致的

Hi
电路完全参照TIDA-01352吗(仅仅更改变压器匝比)? 初级感量等参数有改动吗?
因为自己未设计过变压器,变压器是委托工厂做的,参数我未规定,初级感量等是如何选择的,我是24V输入,48V输出,输出电流2A最大,原理图只有CS端电流检测有变动,其他完全参考01352,并且使用Pspice仿真了,仿真结果是正确的
Hi
变压器的设计牵涉到输入输出电压,负载,需要更加这些参数计算变压器的匝比以及感量,因为你的设计相对参考设计很多参数不同,你除了修改变压器参数,还是修改反馈等等。
感谢回复,输入输出电压已在上个回复中说明,输出功率在96W,目前我把反馈去掉,做成开环测试,依旧没有电压,对于变压器的设计本人未做过,能否指出具体需要注意哪些参数,或者有没有相应文档可以参考设计,因为原参考设计的变压器750343547我无法找到购买,此变压器是否停产?
HI
参考TIDA-01352, 如果仅仅只是修改变压器匝比,是这样吗? 如果是很可能造成上述问题。
如上所说,建议你按照参数重新设计变压器,并确认一下反馈。