帖子题目:关于电源分压
具体问题:社区会员xingzhe在2013年5月27日,在电源管理版块对自己学习的问题提出了相关的疑问,在给一个场效应管供电时,想检测供电的电压值,于是通过两个普通的色环电阻分压给AD检测,但是当我输入的电压不同时,分压之后用示波器看到的电压值与衰减倍数有误差,而且输入的电压越大,误差越大,下面是一些数据,H4输入10.1V时,H1电压为903MV(衰减11.18);H4输入15.2V时,H1电压为1.37V(衰减11.094);H4输入20.5V时,H1电压为1.80V(衰减11.388);同时输出有80mv左右的噪声,这是为什么?有没有其他的解决方法,像π型衰减,或者其他的
帖子链接:
http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/power_management/f/24/t/22819.aspx
积极参与的TI FAE:Osial 和Kevin Chen1
从这个案子中我学到的东西:从这个案子中我学习到不少东西
Q:在给一个场效应管供电时,想检测供电的电压值,于是通过两个普通的色环电阻分压给AD检测,但是当我输入的电压不同时,分压之后用示波器看到的电压值与衰减倍数有误差,而且输入的电压越大,误差越大,下面是一些数据,H4输入10.1V时,H1电压为903MV(衰减11.18);H4输入15.2V时,H1电压为1.37V(衰减11.094);H4输入20.5V时,H1电压为1.80V(衰减11.388);同时输出有80mv左右的噪声,这是为什么?有没有其他的解决方法,像π型衰减,或者其他的
A: 如果如你所描述,结合电路,R3=30kohm, R4=3kohm,H1的电压应该是H4电压的10/11。
看你的电路是需要H4给负载供电,需要保证H4的输入电压稳定,建议加一个滤波电容试一下。
能否确认一下MOS的工作状态?看你之前分享的文档是要工作在线性区。
专家的互动回答
专家的互动回答
电路图
电路图中有问题的参数部分
部分电路H1部分
部分电路H5部分
部分电路H6部分
部分电路电容部分
部分电路电容部分
部分电路电容部分