This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LED电源应该注意一些什么问题



帖子题目:LED电源应该注意一些什么问题

具体问题:社区会员xuanwei zhu在2014年10月25日,在LED照明版块,对自己学习中工作中遇到的问题向社区专家提出相关疑问, LED电源应该注意一些什么问题?

现在LED电源市场鱼龙混杂,有什么标准测试它的好坏?

 

 

帖子链接:

 http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/led_lighting/f/76/t/73438.aspx

 

积极参与的TI FAE:Frank 1 and Jason Shen

 

 

从这个案子中我学到的东西:从这个案子中我学到的东西现在总结如下:

Q: 现在LED电源市场鱼龙混杂,有什么标准测试它的好坏

A: 主要针对光,电,热,辐射,可靠性等性能测试,具体测试方法和标准你可以去网上搜索下,可以搜到一些资料。

电学方面:

驱动方式对整个等的寿命影响较大,有阻容降压的,电阻限流的,开关电源的。

采用开关电源恒流,并且使用好的电解电容会是高质量灯的一个选择。

光学方面:

色温,显色指数,流明效率是灯的几个指标,对于家用,暖色的等会更舒适一些。

整体上:好的驱动,好的灯珠,好的光学设计,好的结构散热设计,可以构成一个好的灯。

 

高亮LED

高亮LED

LED的大规模使用

LED

红绿蓝三色LED

LED

各式各样的LED

 

  • 设计LED恒流电源开路电压要大于LED灯或串联的灯最大电压,额定电流在LED工作电流中值,因非线性引起的对电源干扰叫滤波线路,防雷击及瞬间过压对恒流源的冲击加氧化锌元件把发热元件放在扳子的边上,大电流部分用粗线,或加锡,功率管的散热片不能碰到旁边的元件,特别是电解电容。

  • 根据电网的用电的特点,LED特性的要求以及相关LED产品,考虑选择LED驱动电源时要遵循三个总体原则:
    1、根据LED电流和电压特点,比较理想的是使用恒流驱动。它能避免LED正向电压的改变而引起电流变动,同时恒定的电流使LED的亮度稳定。
    2、另外,LED光通量与温度成反比,所以使用中应尽量减少电源发热和设计良好的散热系统。从而降低LED的工作的温度。
    3、为了保证LED的整体寿命必须将LED的节温控制在一定的范围内。

  • 以下是选择LED驱动电源的十个注意要素:
    1、高可靠性:LED产品主要是有LED芯片和电源,散热外壳,控制电路等组成。其中LED电源的好坏直接影响了产品的好坏。特别是LED路灯产品,由于装在高空,维修不方便且花费也大。
    2、高效率:LED是节能产品,驱动电源也要符合节能的要求。特别是电源安装在灯具内的结构,尤为重要。因为LED的发光效率随着LED温度的升高而下降。电源的效率高,它的耗损功率小,在灯具内发热量就小,也就降低了灯具的温升。可延缓LED的光衰有利。
    3、恒流驱动方式:为了配合LED的VI特性,所以LED电源必须使用恒流驱动的方式。
    4、浪涌保护:LED抗冲击能力比较差,所以要加强这方面的保护。特别是一些装在户外的产品,由于电网负载的启动和雷。因此LED驱动电源要有抑制浪涌的侵入,保护LED不被损坏的能力。
    5、温度保护功能:电源除了常规的保护功能外,最好在恒流输出中增加LED芯片温度负反馈,防止LED芯片PN节温度过高。

  • 6、LED电源寿命:驱动电源的寿命尽最大努力与LED芯片的寿命相配合。
    7、工作环境:由于各个地方的环境的不同要着重考虑LED灯具所工作场所的环境如:温度、湿度、安装位置等。考虑到电源的工作方式,如果不加软启动电路,通电瞬间,输出会有一个电压尖峰。为更好的保护LED,所以需要加软启动电路。这一点正是驱动电源稳定性的一个关键因素。
    8、LED驱动电源的功率因数:功率因数的高低在同一产品大面积使用时差别很大,这也是节能产品考虑的关键点。
    9、LED驱动电源最好选用无电解电容设计:在正常使用条件下电解电容是电路板上器件中寿命最短的器件,一般在额定温度下5000小时左右的寿命,好的可以在10000小时,差的可能只有2000小时。目前,整个社会环境都在无原则的追求降低产品制造成本,所以,在没有拿到比较高的价格时,选用好材料的机会不大。LED的寿命在散热条件比较好时达到30000--50000小时是没问题的。要想驱动源与光源寿命匹配,驱动源无电解电容是比较好的选择。我们在井下隔爆型LED巷道灯中选择设计无电解电容驱动源效果很好。
    10、设置限流:驱动源在驱动多路LED管芯时注意每路之间的串并联的关系,除了恒流之外还要设置限流,预防不测发生。