This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ76952: bq76952

Part Number: BQ76952

你好!

    我配置OCD3的阈值的时候,写入-900写入的值为-900的补码,自定义用户电流单位为10mA,但是电流给10A的时候,并不会发生故障,此时OCD1 OCD2 OCDL都已经故障了,请问一下是什么原因

  • 您好,(OCD1) 和放电过流 2 (OCD2) 保护功能,该比较器监测 SRN–SRP 引脚上的差分电压。

    还使用库仑计数器 ADC 提供的 CC1 电流测量集成放电过流 3 (OCD3) 保护功能,当电流大于 Protections:OCD3:Threshold 给定的可编程阈值(即过度放电电流)时该功能触发 OCD3 警报或故障。

    请参考TRM 5.2.8 放电过流 1、2 和 3 保护

  • 谢谢你的回答。

    FET指令遇到一个问题,我的REG12配置为0xDD,REG0配置为0x00,FET_OPTIONS配置为0x0F。CFTOFF_CONFIG、DFTOFF_CONFIG、DCHG_CONFIG、DDHG_CONFIG分别配置为0x00,0x00,0x00,0x80。当我用FET_ENABLE命令切换后,使用FET_CONTROL命令去单独打开某一个FET时,会出现FET的周期开关(此时没有故障发生),或者出现控制不了的情况,请问一下是什么原因造成的。谢谢!

  • 您好,There are some of the FET commands that cannot be used for controlling the DDSG and DCHG pins. See the descriptions in Table 5-8 of the TRM below. 

    The ALL_FETS_ON() and ALL_FETS_OFF() commands should both work, and the CFETOFF and DFETOFF pins can also be used to control these outputs. 

  • 已解决,谢谢你的回答。

  • 你好!

    想问一下,如果我配置了预充电或者预放电功能,那么我刚开始需要预充电的时候,我是直接打开CHG FET还是先打开PCHG FET还是两者一起打开?

  • 您好,请参考TRM 5.2.3.2.1 PRECHARGE 模式