使用TPS61099DRVR设计升压电路,输入电压3.6V,输出电压4.6V,使用电子负载测试,在4.6V电压下的带载能力只有十几毫安,设置成100mA负载时,电压下降到4.5V左右,是什么原因?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
感谢您对TI产品的关注!
关于你的咨询,带载不足有可能跟电感选择有很大关系。
你选的多大的,你换成2.2uH (DCR:80mohm)的电感看一下。
例如:LQM2HPN2R2MG0L
那你看看是不是触发什么保护了,比如OCP,OVP, OSP。
TPS61099x Synchronous Boost Converter with Ultra-Low Quiescent Current datasheet (Rev. L)
这个芯片主页有电源设计工具webench,你输入一下设计参数。
生成导出的的电路,跟你的设计电路比较对照下差异,排查一下。