Hi,BQ76952功能是支持乱序上电,想质询以下几个问题,帮忙解答,谢谢。
1.如果无法保证BQ76952的VC0先上电,那对芯片来说,会有什么问题?
2.PCB上VC0通过电阻或者肖特基二极管连接VSS,那这样是否可以不用管VC0是不是第一时间上电的?就是VC0~VC16都可以随机上电?
3.关于乱序上电,有没有相关的文档说明提供参考?
4.TI 未来AFE会规划乱序上电,不一定要保证VC0先上电的规则吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
1.如果无法保证BQ76952的VC0先上电,那对芯片来说,会有什么问题?
会影响到您的IC正常工作
2.PCB上VC0通过电阻或者肖特基二极管连接VSS,那这样是否可以不用管VC0是不是第一时间上电的?就是VC0~VC16都可以随机上电?
根据datasheet的说明不能实现您的实际目的
3.关于乱序上电,有没有相关的文档说明提供参考?
目前还没有相关针对性的说明和参考文档
4.TI 未来AFE会规划乱序上电,不一定要保证VC0先上电的规则吗?
这个目前还没有相关消息,如果您比较在意这部分消息,请注意参考这个IC的官方主页的技术文档部分,如果有相关更新会在那里体现。
您好
根据官方的相关资料说明,不建议您这样设计(包含您实现的需求)。您如果坚持可以进行尝试。
您好
从官方datasheet的资料显示会影响IC的正常工作(一般指的不能很好的完成相关功能)。如果长期使用有可能对于IC造成损伤,由于没有做过如您这种使用方法的测试,会不会达到永久损坏或烧毁,只能说增大这种可能性,但是没有相关测试。