This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS7A39: 有些DC-DC输出给到某个LDO后导致DC-DC工作异常,两个样本说明

Other Parts Discussed in Thread: TPS65130

项目需要要正负供电给运放做差分信号处理。

有些DC-DC输出给到某个LDO后导致DC-DC工作异常,具体表现在开关频率一段时间內变高又变低,大概在1秒到2秒不等,DC-DC输出电压有的稳定,有的不稳定。
我目前就遇到过两组这样的样本出现这种想像:

第一组是TI的TPS65130(DC-DC)输出±9V和TPS7A3901D(LDO)输出±8V,两块芯片中心距离有1cm。
问题出现再负压LDO上,负压LDO还没找到替补方案。最后的解决方法是估计是换其它型号的LDO,可以的话推荐一下正负一题低压差低噪声输出200mA的LDO。

第二组是ADI的LT8582(DC-DC)输出±15V和长晶的CJ7812B-TGN-ARG(线性三端稳压),两块芯片中心距离有3.4cm。
解决方法是更换其它品牌的7812解决了,因为可选的很多很方便换;

独立给上面两组DC-DC加负载或者空载工作都完全正常,只要DC-DC输出给接上面说的LDO线性稳压做组合,不管在哪里加负载或者空载,DC-DC输出就不正常。
这种DC-DC组合某些LDO导致DC-DC工作异常到底是哪里造成的?这种象形问题无从猜起,也搞不清,也不知道如何避免。

  • 您好

    关于你提到的DC-DC输出给LDO后导致DC-DC工作异常的问题,这里有几个可能的原因和相应的解决方案:

    1. 输出电容不足‌:DC-DC转换器输出端的电容可能不足以支撑负载变化时的能量需求,导致输出电压波动。你可以尝试增加输出电容的容量,看看是否能解决问题。

    2. 等效串联电阻(ESR)过高‌:输出电容的ESR过高也会影响DC-DC的稳定性。选择具有较低ESR的电容可能会有所帮助。

    3. 低开关频率导致的纹波过多‌:如果DC-DC的开关频率太低,可能会产生更多的纹波,进而影响其稳定性。检查并调整开关频率,或者增加滤波器来减少纹波。

    4. 不良电压检测或求和节点布局‌:电压检测电路的布局或求和节点的设计不当也可能导致问题。优化这些部分的布局和布线可能会有所改善。

    5. 噪声干扰‌:确保DC-DC和LDO之间的连接线路远离噪声源,或者使用屏蔽线来减少噪声干扰。

    关于IC推荐,建议您参考以下IC

    www.ti.com.cn/.../TPS7A30

  • 感谢您的耐心分析,只是有几条我认为可能不是很赞同。

    1. 输出电容配置上我都是按照数据手册上提供的计算公式配置的,然后会在多加了一两个电容其次就是不接LDO的情况下DC-DC负载空载都很正常,也很稳定。

    2. 关于ESR方面基本用的都是MLCC电容,不过可以尝试换其它电容试一下。

    3. 开关频率方面省电模式开启和关闭,都有同样的开关频率变高又变低。但是可观测的引脚太少,分析不了DC-DC芯片是哪一部分造成的

    4. 设计布局上:基本都参考尽力遵循数据手册提供的布局建议。输出电容检测点都在电容位置,没有过孔。

    5. 噪声干扰回方面我回去试一下在表面贴一点铝箔纸并接地试一下

    最后谢谢您的耐心解答。

  • 您好

    如果您关于这部分有疑问,您可以使用官方仿真模型来验证您的设计和参数问题,实际测试过程中带载不稳定,建议您考虑以下官方设计指导书

    www.ti.com.cn/.../slvu405