最近买了一块6678EVM板子,正在熟悉有关软件。发现应用软件开发存在不确定性,OpenMP与SYS/BIOS联系在一起,SYS/BIOS又与RTSC联系在一起,而XDCtools与Eclipse 开发环境联系在一起。这就让我们想起当年WINDOWS,一切都与其核心有关,最后导致病毒满天飞。
Eclipse开发环境是一个很大的系统,现在有些文档如XDC/cfg等已经不让看,这种大系统的软件bug是难免的,我们辛辛苦苦开发的应用软件将来会不会受到其影响?我们开发的产品运到工业现场后如出现问题,都很难查出,到底是我们自己的应用软件出了问题,还是SYS/XDC出了问题,真是没有绝对的把握。想当然开发2000系列,我们不用SYS/BIOS,仅在裸机上开发,一起都在掌控之中,出了问题只要检查自己编的应用软件即可。
为了提高可靠性和确定性,我们希望在不用SYS/BIOS情况下也能在6678多核芯片上进行开发,不知能否在这方面给一些资料和例程。上次您们提供的VLFFT例程,对我们初学人员帮助很大,但这个程序需要SYS支持,如果脱离SYS,直接在裸机上编程,能否给些指导和帮助。