我用的CCS3.3 ,正在建立编译链环境,使之能调试DSP端程序,有些疑问,
linux下的DVSDK 搬windows 下可以用吗?或者得经过怎么配置?
我用window下环境变量配置好路径include 、lib 、path 怎么不管用?
求指教,求指教!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我用的CCS3.3 ,正在建立编译链环境,使之能调试DSP端程序,有些疑问,
linux下的DVSDK 搬windows 下可以用吗?或者得经过怎么配置?
我用window下环境变量配置好路径include 、lib 、path 怎么不管用?
求指教,求指教!
你好,
SEED公司的板子,使用TI DM6467T EVM板的SDK (www.ti.com/.../linuxdvsdk-dv)可能会有问题,因为硬件上有差异,驱动等需要做修改。另外,Linux版本的DVSDK是不能用于windows下的。这一款芯片没有windows下的DVSDK。
您好,如果不能用dsplink,这么看来ccs是不能实现双核通信的,但是这篇文章:Debugging the DSP side of a CE application using CCS说的好像在CCS下是可以用arm 程序调用DSP端程序,进行测试的,我不大明白,能说详细点吗?谢谢。。。