你好:
前段时间参见c6678多核培训的时候,有演示VLFFT程序,但是发给我们的VLFFT程序有问题,当时Thomas Yang 跟我说,之后会将VLFFT程序重新整理后发给我,但是现在还没有收到,希望Thomas Yang看到后,可以给我发邮件!
邮箱:398857955@qq.com
多谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
sicheng 你好
我们正在整理,整理好后,会第一时间发布给您
谢谢关注
上海的多核培训给的vlfft的工程在编译时会出错,编译设置和头文件的缺失导致的出错,希望你百忙中可以整理出一个正确的能够通过编译的工程让我们学习,不胜感激!
Hi
请参考附件的VLFFT工程
注意我们的工程支持2种配置,一种是纯VLFFT运算工程,还有一种是集成了STM 模块的VLFFT工程,即在Build option中的build variables中定义了STM_LIBRARY_ROOT,如果未安装STM lib或者STM的路径不对,则可能编译报错。如果需要结合system trace功能进行学习,请确保STM安装路径和编译选项中的安装路径匹配
Sicheng
你好
STM lib 你可以在如下路径下载
有兴趣的话,可以参考如下link进一步学习system trace
Thomas 你好,我用你给的工程和STM LIB顺利通过了编译,也load进6678LE运行了,运行结果是6点多毫秒,但是我将头文件vlfftconfig.h中的运算核的数目由8个改为4,2,1个并用心build porject后,加载运行的结果仍然是6点多毫秒,时间并没有改变不知这是什么原因。我怀疑是.out文件没有重新生成,所以我将原来的.out文件删除后,重新build,但编译会报错,不知是何缘故,请百忙中帮助解答一下,不胜感激!
我按照vlfft Demonstration Guide中的Build Instructions里将vlfft_evmc6670l.cfg中的一段话注释掉以后,编译也会报与删除.out文件相同的错误,不知道是什么原因,求解答,十分感谢!
Chen Muhua 及楼上各位
如果有关于VLFFT DEMO的新问题,建议各自重新开一个自己的问题帖子,把问题描述清楚。对于新帖子,技术支持的关注和回复会更快
另外也请不要在已经close的帖子里继续开新问题提问,也好方便我们的管理
谢谢!
请问这个vlfft OK的工程,能在CCS4.2.4上使用吗?
将vlfft_evmc6678l工程导入到CCS后,出现错误:xdc.tools.configuro:Error:Can't find platform package custom.vlfft.evmc6678l.core0
请问这是什么原因?急求
您好,如果不用STM模块,是否可以运行,可以的话运行性能会不会下降,同点数的FFT耗时会不会增加?
谢谢!
您好,这个网站关闭了,请问您还有其他网址可以下载STM lib吗?